Robot móvil de la serie HD-1500 de Omron
Presentamos el HD-1500. Nuestro robot móvil más fuerte.
You are currently viewing the Caja de E/S móvil page.
La caja de E/S móvil es una solución completa que permite aumentar las capacidades de los sistemas móviles de Omron. La interfaz, fácil e intuitiva, permite a los usuarios llamar manualmente a los AMR a las ubicaciones establecidas, al tiempo que proporciona el estado de la llamada (incluida la distancia al objetivo) para que los usuarios sepan cuándo llegará un AMR.
La caja de E/S móvil también dispone de entradas y salidas digitales que permiten monitorear y accionar puertas automáticas, luces de señalización u otros dispositivos externos mediante el sistema móvil. Al igual que los AMR, la configuración y el funcionamiento se realizan de forma nativa a través de Mobile Planner, lo que se traduce en una integración perfecta en un sistema de robot móvil de Omron.
La caja de E/S móvil es una solución fácil de usar para las solicitudes de AMR manuales y la automatización de los dispositivos relacionados con el sistema móvil
La cartera de robots móviles autónomos y accesorios de Omron proporciona un medio potente y versátil para transportar materiales de forma autónoma; sin embargo, a veces es necesario llamar manualmente a un AMR para que acuda a una ubicación. La caja de E/S móvil permite a los usuarios llamar a un AMR a una ubicación específica con solo presionar un botón, sin necesidad de interactuar con un sistema de producción o cumplimiento. La pantalla intuitiva también le informará sobre el estado de su solicitud, para que sepa exactamente cuándo está en camino un robot y a qué distancia está de su llegada.
La caja de E/S móvil (como su nombre indica) puede enviar y recibir señales que permiten al sistema de robot móvil de Omron determinar el estado de los dispositivos externos, así como activar sus funciones. Esto proporciona un mayor nivel de capacidad no solo para la interacción con los dispositivos, sino que también puede mejorar la utilidad del sistema de AMR en general. Además, la caja de E/S móvil se puede utilizar para comprobar y ajustar manualmente las señales de los dispositivos conectados para ayudar en las actividades de resolución de problemas.
Presentamos el HD-1500. Nuestro robot móvil más fuerte.
Robot móvil autónomo de navegación autónoma (AMR)
El NC PMAC es una aplicación con todas las funciones para máquinas CNC controladas por PMAC. La HMI (del inglés Human Machine Interface, interfaz hombre-máquina) de Power PMAC-NC (PPNC) es una aplicac...